Bei einem isolierten Netzteil ist der Ausgangskreis galvanisch vom Eingangskreis getrennt. Normalerweise wird die Trennung mit einem Transformator durchgeführt. Bei einem nicht isolierten Netzteil ist eine Klemme des Ausgangs gleichstrommäßig mit einer Klemme des Eingangs verbunden. Weitere Informationen.
Die Isolation bezieht sich darauf, wie viel Spannung zwischen zwei Knoten bei minimalem Stromfluss angelegt werden kann. Die Isolierung ist ein nicht leitfähiges Material, das den Stromfluss verhindert, wenn eine Spannung angelegt wird. Weitere Informationen.
Bei den meisten Wechselstrom-Eingangsversorgungen sind die Eingangsspannungsanschlüsse (Leitung und Nullleiter) galvanisch von der Eingangs-Wechselstrom-Schutzerdung getrennt. Die Masse kann jedoch von den Ausgangsklemmen galvanisch getrennt sein oder auch nicht. Eine „erdfreie“ Stromversorgung ist eine Stromversorgung, bei der der Ausgang galvanisch von der Masse getrennt ist. Der Ausgang eines Netzteils, bei dem eine der Ausgangsklemmen gleichstrommäßig mit Masse verbunden ist, kann als „massebezogen“ bezeichnet werden.
Zur optimalen Regelung der Ausgangsspannung sollte an beiden Ausgängen eines +V/-V-Wandlers eine symmetrische Last angelegt werden. Der +V-Ausgang wird überwacht und so eingestellt, dass er die richtige Spannung hat, wenn sich die Last ändert. Der -V-Ausgang wird nicht überwacht, ist aber so ausgelegt, dass er den Eigenschaften des +V-Ausgangs entspricht. Eine angepasste Last sollte an beiden Ausgängen platziert werden, damit die Spannungen sich korrekt folgen.
Das Einstellen der Ausgangsspannung erfolgt durch Zugang zum internen Rückkopplungsnetzwerk der Stromversorgungs-Regelschleife. Die Grenze des Einstellungsbereichs ist aufgrund verschiedener Probleme vorhanden. Ein Problem besteht darin, dass sich die Stabilität des Stromversorgungsregelkreises ändert, wenn das Rückkopplungsnetzwerk geändert wird. Ein zweiter Grund ist, dass das Tastverhältnis des internen Modulators begrenzt ist und eine Änderung der Ausgangsspannung das erforderliche Tastverhältnis des Modulators verändert.