Mouser Electronics unterzeichnet weltweit gültige Vertriebsvereinbarung mit CUI Inc

9.3.2015


Mouser Electronics unterzeichnet weltweit gültige Vertriebsvereinbarung mit CUI Inc

Mouser Electronics, der weltmarktführende Vertragsdistributor mit den neuesten Halbleiter- und Elektronikbauelementen, hat heute den Abschluss eines weltweit geltenden Vertriebs- und Partnerschaftsabkommens mit CUI Inc bekannt gegeben, seit über 25 Jahren einer der Weltmarktführer in der Entwicklung und im Vertrieb von elektromechanischen Bauelementen. Das Unternehmen bietet als Tochterfirma der CUI Global eine umfassende Produktpalette für die Bereiche Stromversorgung und Bewegungssteuerung sowie bauelementebasierende Produkte, die als Lösung für viele entwurfstechnische Herausforderungen in einer Vielzahl an Branchen und Anwendungen konzipiert sind.

Die jetzt über Mouser Electronics beziehbare Produktlinie von CUI setzt sich aus zwei Hauptproduktgruppen zusammen: Stromversorgung und Bauelemente. Zum Angebot ihrer hoch effizienten Stromversorgungslösungen vom Steckernetzteil bis zum Point-of-Load-Modul gehören die Produktlinie Novum® Advanced Power, AC/DC-Netzteile und DC/DC-Wandler. Das Segment Novum Advanced Power reicht vom Intermediate Bus Converter (IBC) bis zum digitalen Point-of-Load (PoL) Converter, während ihre AC/DC-Linie sich aus externen, internen, Hutschienen- und LED-Treiberlösungen im Leistungsbereich von 1 W bis 12.000 W zusammensetzt. Zur universell einsetzbaren DC/DC-Wandlerproduktlinie gehören getrennte und nicht getrennte LED- und IGBT-Ansteuerungen von 1 W bis 600 W in einer Vielzahl an Gehäuse- und AVT-Optionen. Als Abrundung ihrer Produktgruppe für die Stromversorgung wird CUI über Mouser Electronics darüber hinaus ein Portfolio an Bauelementen auf Leiterplattenebene anbieten, das aus Summern, Steckverbindern, Drehgebern, Mikrofonen, Lautsprechern und Kühlelementen besteht.

„Mousers Unternehmenskultur, seine Stärken und seine Art der Geschäftsführung passt sehr gut zu CUI“, sagte Matt McKenzie, Präsident von CUI. „Diese Kernverbindung zwischen den beiden Unternehmen, bei gleichzeitiger Nutzung Mousers Know-how in Technologie, Produkteinführung, E-Commerce und Vertrieb, wird uns nur helfen, unser Ziel, der Ausweitung unserer globalen Marktreichweite noch schneller zu erreichen.“

Im Einklang mit Mousers kundenorientierter Dienstleistungsphilosophie investiert auch CUI unablässig in Programme und Technologien, die dem Techniker wertvolle Zeitersparnis in der Entwurfs- und Entwicklungsphase bringen.

„CUIs Weltklasse-Produktlinie von Stromversorgungen und Board-Level-Komponenten bilden eine gute Ergänzung unseres bestehenden Produktportfolios für unsere Kunden“, stellte Barry McConnell, Mouser Senior Vice President, Products, fest. „Das kontinuierliche Streben nach Innovation und Bewältigung von Design-Herausforderungen mit ihren hochmodernen Lösungen wird unseren Technikgemeinschaften weltweit sicherlich von Nutzen sein.“

Weiterführende Informationen zu CUI finden Sie auf http://www.mouser.de/cui-inc.

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink